This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:将设置和链接文件从一个项目复制到另一个项目

Guru**** 2694645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1460499/ccstudio3-copying-settings-and-linked-files-from-one-project-to-another

器件型号:CCSTUDIO3

工具与软件:

我正在尝试导入一个 TI 参考工程、但从另一个工程复制设置和链接文件。

是否可以将项目设置(构建配置)从一个项目复制到另一个项目?  这样我就不必手动重新输入十多个包含路径和预定义符号。

是否可以将链接文件作为链接文件从一个工程复制到另一个工程、以便它们仍是目标工程中的链接文件?  我在第一个工程中链接了几个文件、但源文件系统中有多个不同文件夹。  同样、这样做节省了一些工作、即使用系统资源管理器手动拖动每个文件并将其链接到新项目中。

我必须对多个新工程执行类似操作(原始工程的变体)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于第一个问题、似乎有一个工具可以从另一个工程复制设置、但它显示为灰色:

    如何启用"从工程导入"项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    如何启用"从项目导入"项?

    我认为 CCS 只支持从同一项目中的现有配置进行复制、而且我们已经禁用了其他选项。 我需要与工程部门跟进、以查看是否可以重新开启此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    并且我们已禁用其他选项

    是的、我们确实故意禁用了该功能。 我们的环境功能出现问题、因此我们禁用了该功能。

    如果可以重新打开该选项、请使用该选项。

    不幸的是、它不能。 嗯,我想它是可以做到的,但它不是测试/支持(并且不是真正的工作,我们上次尝试)。