This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335 ADC 解决方案

Guru**** 2930180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457247/tms320f28335-tms320f28335-adc-solution

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

尊敬的专家:

软件如何设置 ADC 寄存器来实现每相 PWM 的过零、触发 ADC 开始采样、以便 ADC 可以在每相 PWM 的"0"点触发采样、从而我可以选择准电感电流值、询问是否有解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要几天时间才能回到你的身边。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert:

    很抱歉耽误你的时间。  

    [报价 userid="340395" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457247/tms320f28335-tms320f28335-adc-solution ]]软件如何设置 ADC 寄存器来实现每相 PWM 的过零、触发 ADC 开始采样、以便 ADC 能够在每相 PWM 的"0"点触发采样、从而我可以挑选准电感电流值、并询问是否有解决方案。

    我不认为我理解您的问题、或者您的问题可能缺少上下文。 您是否在寻找特定的参考设计? 您正在尝试构建什么终端设备?  

    谢谢!

    Ben Collier