This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:带 BoostXLDRV8301的 LAUNCHXL-F28069M

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1461327/launchxl-f28069m-launchxl-f28069m-with-boostxldrv8301

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

工具与软件:

大家好

我使用 LAUNCHXL-F28069M (J1-J4)和  BOOSTXL -DRV8301来控制电机。

电机可以按我的代码平稳旋转。

但现在我需要使用另一个40引脚 BoosterPack 连接器(J5-J8)。

ADC、PWM 和 SPI 端口不同。

我应在原始代码中的哪一处进行更正?

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    motorWare 中有一个适用于这两个套件的双电机控制示例实验。 您可以参阅示例实验。