This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:DMC_LEVEL_2中的 ModuleOverCurrent 故障

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459955/tms320f280039c-moduleovercurrent-fault-in-dmc_level_2

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-3PHGANINV

工具与软件:

我将 F280039C 微控制器与 BOOSTXL-3PHGANINV 驱动程序配合使用、并打开了 Universal_motorcontrol_lab_f28003x

1) 在 DMC_LEVEL_1中:实时表达式中的参数正确、但(与您的 pdf 指南相比)我注意到在以下三个阶段中、占空比不是50%:

EPwm1Regs.TBPRD.TBPRD = 2000

EPwm1Regs.CMPA.CMPA = 1000

EPwm2Regs.CMPA.CMPA = 1000

EPwm3Regs.CMPA.CMPA = 0

EPwm6Regs.CMPA.CMPA = 1000

这有什么问题吗?

2) 在 DMC_LEVEL_2中、我一按下 FLAG_RunAndIdentify、module_over _current_FLAG 就会为1。

这很奇怪、因为在 DMC_LEVEL_4中、FAST 无传感器运行没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EPwm3Regs.CMPA.CMPA = 0

    ePWM3不用于 BoosterPack、只有1、2、6。

    [报价 userid="629101" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459955/tms320f280039c-moduleovercurrent-fault-in-dmc_level_2 "] 2) 在 DMC_LEVEL_2中、我一按下 FLAG_RunAndIdentify、module_over _current_FLAG 就会为1。[/报价]

    您在使用什么电机? 如果是自定义配置、则需要更新 v/f 参数。 您也可以尝试减小加速度参数。

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 USER_MOTOR1_FREQ_HIGH_Hz 增加 至2000、电机会运转良好、直至 amotorVars_M1.SCA2 Ref_Hz = 22.0f ...然后出现过流。

    如果我将 FREQ_HIGH_Hz 增加到2000以上、情况会更糟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     BOOSTXL-3PHGANINV 的额定 功率仅为48V/10A、电机的功率比此值高得多。 这是一个问题。

    [报价 userid="629101" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459955/tms320f280039c-moduleovercurrent-fault-in-dmc_level_2/5602223 #5602223"]

    将 USER_MOTOR1_FREQ_HIGH_Hz 增加 至2000、电机会运转良好、直至 amotorVars_M1.SCA2 Ref_Hz = 22.0f ...然后出现过流。

    如果我将 FREQ_HIGH_Hz 增加到2000以上、情况会更糟

    [报价]

    测试时、您是否能够使用电流探头测量电流波形? 也可以按照电机实验用户指南中所述、使用 CCS 图形工具来绘制图。

    此致!

    Kevin