This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:ADC 和 C28x 的基准测试信息

Guru**** 2481835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1460442/tms320f28388d-benchmark-information-for-adc-and-c28x

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

您好!

问题1。 C2000 ADC 吞吐量有任何参考信息吗? 我正在考虑 C2000 ADC 是否可用于对音频信号进行高速处理。

问题2: 与其他公司的 ARM 内核相比、有没有关于 C28x 的基准测试信息?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    F28388D 数据表第7.11.2.3.9节中的 ADC 时序图说明了如何推导吞吐量。  第一级为数据采样时间(SH)、这是输入网络的函数。  一个匹配良好的输入、其信号源阻抗最小、可能具有最短 SH 时间、对于阻抗较高的源、SH 需要更高、以实现适当的信号稳定。  第二级是量化、这取决于 ADC 速度。   ADC CLK 的最大速度为50MHz、这可提供最快的转换时间。  考虑到16位模式的理想情况、最大吞吐量为1MSPS。  对于12位、最大吞吐量为3.5MSPS。  如果未使用最佳条件、ADC 吞吐量将明显减少。

    有一份关于基准测试的应用手册显示了 C28中的不同功能与 ARM 的不同功能的比较。  这是 链接

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    谢谢你。 似乎最新的 C29x 内核可提供更好的性能。
    还请提供有关 Arm 和 C29x 内核的任何信息。

    谢谢!

    Conor