This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:关于不同基准电压的 ADC 配置

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1460955/launchxl-f28p55x-about-adc-configuration-for-different-reference-voltages

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X

工具与软件:

对于 F28P55、它有五个独立的 ADC。 我们是否可以为这五个 ADC 配置不同的 ADC 基准电压、例如、ADCA 配置为3V 的外部基准电压、ADCB 配置为2V 的外部基准电压、ADCC 配置为1.65V 的内部基准电压、ADCD 配置为2.5V。 这可行吗? 如果是、我是否需要手动配置代码、因为在 SYSCOFIG GUI 中似乎只能配置一个基准电压(ASYSCTL_INIT ())

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    感谢您分享此问题。  

    在此器件中、只能配置4种基准模式、但它们对于所有5个 ADC 是通用的。 由于所有5个 ADC 的基准引脚都是共享的、因此无法为该器件中的每个 ADC 单独配置不同的基准模式。

    上面提到的方框图中描绘了相同的内容。

    BR、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 还有一个问题。 这是否适用于其他 C2000系列 MCU 中的 ADC 模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    要回答您的问题、您需要选择特定于器件的版本。

    举个例子、为了便于在 C2000系列中找到支持不同基准模式的此类器件、我建议检查各个 ADC 模块是否具有不同的基准引脚。  

    F28P65x 系列就是此类器件(下面的方框图)

      

    我希望这能解答您的疑问。  

    BR、

    谢谢