This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:C/C++和汇编代码中使用的结构

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1449769/tms320f28388s-structures-used-in-both-c-c-and-assembly-code

器件型号:TMS320F28388S

工具与软件:

您好!

我用汇编语言编写 CLA 代码、用 C++编写 CPU 代码。  在我继续操作的过程中、将定义存储器的内容并创建相关结构。  为了避免错误、有一个工具可以将 C++环境中定义的结构转换为汇编语言工具可以理解的结构、这将非常有用。  是否存在这样的工具?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    为了澄清这一点、您想要一种通过汇编代码引用您的 c 代码中声明的变量的方法吗? 只需阐明"结构"的含义

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    您所说的就是理想选择。  但将 C 结构转换为等效汇编语言的实用工具也会起作用。

    我所说的"结构"是指由"struct"和"union"定义的数据结构。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我不确定该实用程序是否存在、但我会将该线程重新分配给我们的软件团队、该团队可能能够进行确认。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请搜索 C28x 汇编工具手册 、查看标题为" 与汇编源文件共享 C/C++头文件"的章节。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    这似乎是工作的:^)。

    谢谢!