This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:TMS320F28P659DK-Q1 ->外部参考时钟支持要求

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P659DK-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456326/tms320f28p659dk-q1-tms320f28p659dk-q1---external-reference-clock-support-requirement

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:
大家好!

我们在项目中使用 TMS320F28P659DK-Q1。 我们计划通过 GPS 模块的1PPS 在控制器之间实现时间同步。

以下是相关问题:

Q1 - CAN 此器件的任何引脚均可用作外部参考时钟- 1PPS 输入、即来自 GPS 的1Hz。

Q2 - 在即将推出的 GPS 模块1pps LVCMOS 时钟中、我们需要将其与  TMS320F28P659DK-Q1 控制器连接。 请向我们建议将1PPS 时钟连接到 MCU 引脚的方法。

等待您的回复。

谢谢。此致

Ashok Raj L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    Unknown 说:
     此器件的任何引脚能否用作外部参考时钟

    专用 X1和 X2引脚支持外部时钟源(XTAL)、该时钟源可用作主系统和辅助时钟源。
    我不确定外部参考时钟是什么意思? 它在 MCU 中有什么作用?

    [报价 userid="636603" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456326/tms320f28p659dk-q1-tms320f28p659dk-q1---external-reference-clock-support-requirement "]将1PPS 时钟连接至 MCU 引脚的方法。

    我需要知道你是如何使用这个时钟? 任何 GPIO 都可以配置为输入引脚、因为其上可以提供时钟。 现在、不知道您计划如何在 MCU 内部使用它  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、普拉坦:
    我希望通过 GPS 模块向 MCU 提供连续的1Hz 脉冲、以实现时间同步。 我需要您的指导、确定能连接到哪一个针脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    您计划如何对 MCU 和脉冲进行时间同步?

    我们可以弄清楚要使用哪个引脚

    谢谢