This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:示例只能在 CCS 中导入一次。

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1461180/tmdsdock28379d-examples-can-only-imported-in-ccs-once

器件型号:TMDSDOCK28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

示例("C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1")只能在 CCS (版本12.8.1)中导入一次。 如果我将其关闭、我将无法稍后导入。 您能告诉我如何解决吗?

谢谢!

Hongmei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongmei:

    如果将示例导入到已包含该示例的工作区中、则无法重新导入该示例、因为该工作区中已经存在该示例。  

    您可以将工作区中的现有示例重命名为其他名称、然后尝试重新导入该示例吗?

    此致!

    Ryan Ma