This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D 控制卡中的制造问题

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1461009/tms320f28379d-manufacturing-issues-in-tms320f28379d-control-card

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28379D

工具与软件:

您好!

 在 TMS32028977D 控制卡中看到一个问题。  我阅读到、某些卡中安装了错误的电阻器、这会导致 ADC 问题。  如果错误的序列仍然存在、是否有任何信息?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tolga

    根据您引用的主题、此问题已在7年前得到解决。 请参阅 c2000ware 中包含的最后原理图和其他设计文件(下面的示例路径)。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3