This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:用于将 GPIO 输出高状态电压(3.3伏至24伏)转换为继电器的附加卡。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462423/tmdscncd28388d-add-on-card-for-converting-gpio-output-high-state-voltage-of-3-3-volt-to-24-volt-to-operate-the-relay

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D

工具与软件:

我使用的是 TMS320F28388D 的 TMDSCNCD28388D 控制卡。 许多 GPIO 中的一些 GPIO 配置为数字输出、以开启和关闭以24伏电压工作的继电器。

我请求 Forum 建议此  TMDSCNCD28388D 控制卡的附加卡将3.3伏转换为24伏。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 controlCARD 上没有标准的附加电路板。 我建议在试验电路板上使用  MOSFET 或 BJT 晶体管构建一个电路来实现3.3V -->24V 的转换。

    此致!

    Kevin