This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:从外部电源为 Launchpad 供电时出现问题

Guru**** 2931970 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459848/launchxl-f28379d-problem-powering-the-launchpad-from-external-power-supply

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TL082

工具与软件:

您好!

我正在从事一个项目、需要从外部电源为 Launchpad 供电。

我移除了跳线 JP1、JP2、JP3以隔离 xds100v2并添加了 JP6以激活内部升压、然后在连接器 J10上施加了来自外部电源的 GND 和3.3V。

它没有 工作。

有时它根本无法通电、有时看起来似乎可以启动、但具有范围变化的行为(例如、我看到 PWM 信号出现和消失、SCI1在终端上发出奇怪的字符、等等)。

我正在使用外部工作台双电源(因为我必须处理 +5V 和-5V 之间的负信号以及一些 TL082 运算放大器)、因此我通过在虚拟 GND 和3.3V 之间连接 J10、使用放置在虚拟 GND 和5V 之间的3V3 LDO、为 LaunchPad 供电。

我还尝试将 Launchpad 与 LDO 分离、并直接从电源提供3.3V 电压。

已尝试物理断开串行端口(通过 FT232RL)。

在任何情况下、结果都没有改变。

您有什么提示吗?

我是否可以通过填充跳线 JP2、JP3并 在连接器 J16上施加5V 电 压来为 LaunchPad 供电、当 USB 电缆断开时、将5V 槽路由到 TPS62162DSGT 并将3.3V 输出、或者我是否有损坏 XDSV100的风险?

注意、如果我将跳线重新置于原始位置并通过 USB 供电、Launchpad 将完全恢复正常工作、因此我往往会排除对电路板的损坏。

提前感谢

Damiano Rullo

ITALOGIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damiano:

    当您通过实验台供电时、消耗了多大的电流?

    如果您可以提供外部电压电源设置中的电路板图片、则可以更轻松地帮助我识别设置中的任何潜在问题

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:


    我将电源的电流限制设置为高达500 mA。
    最后、我通过连接器 J10和 J16上的外部电源提供5V 和3.3V 电压使其正常工作。

    运行时、它消耗90 mA。

    无法通过使用跳线 J6上的内部升压且仅提供3.3V 电压来使其正常工作。

    此致

    Damiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damiano:

    很高兴您使它可以正常工作、但这似乎很奇怪。 由于同时提供3.3V 和5V 电压、因此您需要禁用板载5V 升压转换器、避免在5V 电压轨上发生任何争用。 但我怀疑您的5V 升压转换器可能无法正常工作。 当只提供3.3V 电压时、您可以检查5V 电压轨上的电压吗?  

    请注意、缺少5V 电压不会导致器件无法正常运行、因为只需要3.3V 电压。 是运行您自己的工程还是仅使用示例文件? 也许您可以尝试测试项目中的一些示例文件、并报告这些示例的功能?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然我禁用了升压功能。
    但是、如果我从电源中移除+5V 电压并使用升压稳压器、我可以测量5V 电压、但 MCU 似乎在启动时出现问题。

    目前我放弃了使用升压转换器的方法、因为这个 pid 控制器工程已有足够的数字线路、并且3.3V 和5V 电压在最终设计中均可用。

    如果我有时间,我将在项目结束后进行进一步调查。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damiano:

    感谢您的更新。 我现在将关闭该主题帖、一旦您有更多时间调试此问题、请将其重新打开

    此致、

    Peter