This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:按外设名称触发 ADC SOC (新特性请求?)

Guru**** 2613375 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462184/sysconfig-adc-soc-trigger-by-peripheral-name-new-feature-request

器件型号:SysConfig

工具与软件:

您好!

我主要使用由 ePWM 触发的 ADC SOC。 目前、SOC 触发条件由 ePWM 编号(例如、ePWM3 SOC A)声明。

但是、SysConfig 的主要优势之一是为外设命名并按名称而不是实际物理标识符引用它们、以帮助移植。

是否有可能将此功能添加到外设之间的关系中? 在这个特定实例中、可以通过引用 EPWM 名称(例如、使用 EPWM 外设的默认名称、即 myEPWM0 SOC A)来触发 ADC SOC。 这样会提高便携性。

一个明显的用例是能够在 controlCARD 配置和自定义电路板配置之间更轻松地切换。

如果难以添加到 HMI 中、仍然可以用常规记事本直接编辑 SysConfig 文件。

提前感谢、

此致、

Adrien