This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网示例不工作

Guru**** 2613365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456362/tms320f28388d-ethernet-not-example-not-working

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

我将尝试通过以下设置使以太网在评估板上正常工作:

  • 集线站上的 F28388D controlCARD
  • 从 PC 连接到 controlCARD 上 RJ45的以太网电缆(J4连接器)
  • 运行示例:
    • C28x - Ethernet_C28X_CONFIG
    • CM - ethernet_ex2_phy_loopback
  • 我使用 Wireshark 捕获数据包

我没有看到任何来自微控制器的数据包。

假设 phy-looping 示例依赖于外部环回、我希望数据包显示在外部 RJ45接口上、
因此能够显示在 Wireshark 迹线上。

有什么建议...???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家将于1月初离职。 请预计响应会延迟。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    我最后收到了最新消息
    我必须禁用 PHY 环回、现在我在 Wireshark 上看到了以太网数据包。
    但我会定期从 PC 收到 DHCP、而来自 MCU 的以太网帧会停止。