This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:波特率容差

Guru**** 2756205 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1460178/tms320f28335-baud-rate-tolerancess

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

为获得最佳精度 (小于0.02%) @ 115200波特率、需使用 SYSCLK 和 LSCLK、请详细说明。 用于 TMS 320控制器波特率容差。

我们的一位客户使用接收器系统以接受 TMS320F28335上的波特率精度< 0.02%@ 115200波特率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivaraju:

    我们为我们的某些新型器件(第3代及更新版本)提供了波特率误差计算器、可用于查找具有低误差的 LSPCLK 频率。 我建议将此工具用于与 F2833x 具有相同 SYSCLK 频率的较新器件(例如 F28P55x)、并为您的应用找到最优波特率/LSPCLK 频率组合。 可以在 SysConfig 的时钟树中更改 LSPCLK 分频器、并且可以直接在 SCI SysConfig 模块中更改波特率以计算产生的误差(显示为:"Baud Rate Error Percent [%]")。

    如果此回答有用、请投反对票

    此致、

    Delaney