This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:需要使用 printf

Guru**** 2524420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448170/tms320f28377d-need-to-use-printf

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

尊敬的支持团队:

为了能够使用 printf ()、 工程中有#include< stdio.h>文件。
但是 printf()在 consol 窗口上不起作用。
我需要在调试会话中使用 printf。 请协助未执行哪一步?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好支持、
    请根据上述请求提供帮助。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 此处链接的文档 、并验证您是否执行了正确的步骤。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    我使用带有 TMS320F28377DPTP 的定制板和外部调试器来进行调试。

    内部有一些 printf 可以接收中断。 我看到中断内部正在发生操作,但为了进一步调试,我需要使用 printf。 但这些不会在控制台上提供任何输出。 我尝试增加堆大小,但这是没有帮助.
    请协助  

    谢谢你
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以尝试打印下面代码中的简单消息(在程序循环之前)并验证它是否有效? 作为参考、这来自部分  8.2.1高级 I/O 函数 C28x 编译器手册(已 在此处链接)的链接、其中也提供了许多有关 C I/O 函数的有用信息。

    此致、

    Delaney