This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:有关器件温度周期测试的问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1461356/tms320f280025c-question-about-temperature-cycle-test-of-the-device

器件型号:TMS320F280025C

工具与软件:

尊敬的 Champs:

当器件进行温度循环测试时、器件是否已通电? 谢谢!

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    器件在质量温度周期测试期间已通电。

    可以在为每个器件链接的器件质量和可靠性页面中找到其他信息。 您可以在产品页面的"订购和质量"选项卡上找到链接:

    此致、

    Allison