This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:PWM 和 HWPWM 最大分辨率

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1460713/tms320f28027-pwm-and-hwpwm-max-resolution

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

TMS320F28027是否能够实现>18b 的 PWM 分辨率? 只要周期> 10Hz、就不那么重要。

我查看了手册、但手册似乎重点介绍了高频 PWM 应用。 我认为 PWM 计数器为16b、因此它可能需要 HWPWM、而表4-2支持这一点。 我在表4-1中看到一个在高分辨率下使用 HWPWM 的示例、但 HWPWM 在更短时间内的功能尚不清楚。

存储库上是否有一些简单的示例代码、或者我是否需要下载整个 IDE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能问您为何需要为您的应用实现如此慢的 PWM 频率的高分辨率吗? 在评估分辨率时、您可以参阅 TRM 和数据表-通常、HRPWM 会增加8位分辨率。

    此外还有一个与此相关的 E2E:

    关于示例、 C2000Ware SDK 中提供了一些示例

    • 转到目录:{C2000Ware}\device_support\f2802x\examples\...\[HRPWM 示例]

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Allison。

    这用于在宽目标温度范围内精密控制输送到(加热器)器件的功率。 例如、如果我的加热器可以将器件从25°C 调节到125°C、并且我想调节到1mK、那么16位几乎可以使我到达那里。 18给我几个设置点之间的位。

    如果 TI 仍然制造了一个大于8位的同步计数器、其计数在输出和复位+进位时可用、我可能能够自己滚动计数器、但这一直很难找到。

    高频 PWM 需要更仔细地针对接近最大值和最小值的占空比(上升/下降时间电源动态响应等)进行测试和元件选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的讲解。 如果您有 其他问题、请告诉我。

    此致、

    Allison