This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:需要特定的 CCS 版本来支持传统国防系统

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456116/tms320lf2407a-need-a-specific-ccs-version-to-support-legacy-defense-system

器件型号:TMS320LF2407A

工具与软件:

我需要 CCS V1的某个版本来支持传统的国防系统。  

我不确定确切的点发布版本、但看看20年前的 CCS 输出、我看到代码生成工具是版本7.0.0。

我们支持 TMS320LF2407A 器件、并且有几个 XDS510PP Plus 调试器。   因此、如果 TI 没有将其捆绑到此特定的 CCS 版本、我们似乎也需要正确的驱动程序。  

最后、我可以通过电子邮件(非公开)提供有关该系统支持的更多信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您在假期的耐心等待。

    请查看 https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO3 页面、找到支持 F24x 器件的 CCS 版本。 请确认是否提供了必要的驱动程序。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  我找不到与开发团队20年前使用的版本相匹配的特定 CCS V1版本。   我的客户当然有许可证、但原始开发 PC 不再工作。  

    请您离线回答、我很乐意提供其他详细信息。    同样、这对于重要的国防系统来说也是如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    您是否能够将 IDE 更新为 CCSSTUDIOv3? 它是唯一可用的版本、应具有您所需的器件支持。 如果您在设置时遇到问题、请告诉我。

    请注意、 相关器件已停产(EOL)和相关工具链将不再维护且已停产。 下面的论坛帖子包含一些可能对您有所帮助的常见信息。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1312642/faq-can-someone-help-support-questions-on-the-tms320f240-tms320f241-tms320f243-or-lf240xa-lc240xa-devices 

    如果我们需要离线继续、我已发送了一个朋友请求。  

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ozino。  虽然最好与原始开发团队完全相同的版本、但我们也应该能够使用 CCSV3.3。   但是、您可能知道、F2407A 的存档不包含编译器和其他构建工具。    我们如何获取编译工具来创建完整的 CCS 版本?  我应该能够向您证明我们拥有一个或多个许可证(离线)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    下面是下载 SDConfig 工具的博文: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286529/tms320lf2407a-sdconfig-tool-installation

    本指南还引导您完成在 Windows 10上安装 CCSv3.3的过程、并包括有关调试器的信息(https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_ccs33-windows10.html#debug-probes-emulators-)。  

    通过执行上述步骤、您应该能够获得一个正常工作的 IDE。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ozino、但通过 TI 网站提供给您使用的 CCSV3.3缺少实际的构建工具、例如编译器。   我在其他 EE 论坛主题帖中看到、由于需要许可证、构建工具被扣留。  

    我相信我们拥有正确的许可证、但缺乏正确的工具。  因此、我认为我在设置完整的 CCSV3.3构建和调试环境时需要额外的帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、  

    我已经标记了一位 CCS 专家、他可以对构建工具做进一步评论。 与此同时、您能列举出除编译器之外所需的工具吗?

    请注意、CCS 支持的 C2000编译器最新版本为5.2.1。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    我很期待收到您的 CCS 专家的回复、而且我也与您进行了私下联系。  

    关于 F2407A 的 CCSV3.3构建工具、TI 提供的存档文件基本上缺少 C2400/cgtools 文件夹下的所有构建工具。   我们应该看到 bin/dspcl、bin/DSPLNK、bin/dspmk 等工具

    请注意、论坛上有一篇关于此问题的类似文章: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288366/tms320lf2407a-ccs-3-3-can-not-find-dspcl/4929414

    我们的客户明确拥有使用 F2407A 的 CCS 许可证。  如果找不到许可证、我确信我们愿意购买新的许可证。   请告诉我后续步骤。  谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    对于延迟、我们深表歉意。 让我再次 Ping 它们、以便它们可以为您提供必要的信息和工具。 感谢您的耐心。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="50872" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456116/tms320lf2407a-need-a-specific-ccs-version-to-support-legacy-defense-system/5600764 #5600764"]谢谢您 Ozino、但已通过 TI 网站提供使用的 CCSV3.3缺少实际的构建工具、如编译器。   我在其他 EE 论坛主题帖中看到、由于需要许可证、构建工具被扣留。  [报价]

    我们有意公开发布的 CCS 3.3版本由于许可限制、不支持 F24。 请与我开始私人对话、讨论如何获取您需要的版本。