This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28235:串行闪存编程器、F2823x 支持

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1461289/tms320f28235-serial-flash-programmer-f2823x-support

器件型号:TMS320F28235
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

C2000ware 中串行闪存编程器的自述文件表明它支持 F2833x、但不支持 F2823x。
F2823x 仅为 F2833x 的非 FPU 版本。 该工具能否用于具有 F2833x 配置的 F2823x?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    是的、您应该能够在不进行任何修改的情况下使用该工具。 如果您遇到问题、敬请告知。

    此致、

    Skyler