This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:无法从 CLA 看到 CLA 程序存储器

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1461252/tms320f28388s-cla-program-memory-cannot-be-seen-from-the-cla

器件型号:TMS320F28388S

工具与软件:

您好!

我正在调试 CLA、当我使用内存浏览器查看 CLA 用于程序存储的存储器时、它显示全为0。  如果我从 CPU1调试器中查看它、就可以看到我所期望的结果。

为了从 CLA 调试视图中查看它、我还需要执行其他操作吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您是否在 尝试使用"Memory Browser"之前已将应用代码的符号加载到 CLA 内核中? 通常在尝试调试 CLA 时、您需要将符号加载到该内核中。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozino:

    我已经加载了它们、可以在"Debug"和"Disassembly"窗格中看到它们。  但存储器浏览器只显示0。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    确保您已在链接器命令文件中正确定义 CLA1Prog。 我仔细检查了分配的闪存(0x08000)和 RAM (0x008000)位置、我可以在其中看到信息。 我正在使用 CLA Ex4 PWM 控制示例作为参考。

    您能确认看到的是同一件事吗?

    此致、

    Ozino