This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI_CQKIT:使用用于 TMS320F28388D 的 Safeti_CQKit 澄清编译器认证过程

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1460959/safeti_cqkit-clarification-on-compiler-certification-process-with-safeti_cqkit-for-tms320f28388d

器件型号:SAFETI_CQKIT

工具与软件:

您好!

我正在努力认证编译器是否符合我们自己的 STO 认证、随后出现了 Safeti_CQKit 及其三个模板。 我想了解:

一旦完成这些模板、TI 是否会为我处理编译器认证、或者这是我自己的安全认证者需要独立执行的任务?

感谢您的帮助。

此致、

Wilko.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完成这些模板后、TI 是否为我处理编译器认证

    Unknown 说:
    这是我自己的安全认证人员需要独立执行的吗?

    有。

    谢谢。此致、

    -George.