This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:控制器包自动从56 RSH 改回100PZ

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462347/tms320f280049c-controller-package-automatically-changes-back-to-100-pz-from-56-rsh

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

能够从 C2000Ware_5_03_00_00导入项目

编译和使用

但是、当将控制器更改为56 RSH 时、

控制器更新为56 RSH、保存、重新构建也能正常运行

但在关闭并重新打开 adc_ex1_soc_software.syscfg 后、控制器会自动改回100 pz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个版本的 CCS、以及如何切换封装类型?

    我能够将器件更改为56 RSH 封装、并在保存和重建之后确认设置记忆棒位于 adc_ex1_soc_software.syscfg 中。  

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    Code Composer Studio 版本:12.3.0.00005

    750344600)

    此致、

    Vijayaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Vijayaraj、您好、

    您能否尝试将 CCS 更新为最新版本(12.8.1)?

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、当然、

    我将 CCS 更新为最新版本并重新检查。

    谢谢!

    Vijayaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果问题可以解决、请保持此主题更新。

    此致!

    Matt