This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280033:PLL 锁定时间安全机制和库函数之间的关系

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1461294/tms320f280033-relationship-between-pll-lock-time-security-mechanism-and-library-functions

器件型号:TMS320F280033
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

目前、我们正在开发该芯片的功能安全代码、目标级别为 B。安全机制 CLK13说明了使用片上计时器检测 PLL 锁定所需的时间、APLL10说明了 CLK13的故障注入、如下所示:

不过、当前系统时钟是使用 C2000Ware 库的 SysCtl_setClock 函数设置的。 此函数涉及锁定 PLL 并执行超时测试、但使用 while 循环来实现以下功能:

SysCtl_setClock 实现的超时机制是否可以覆盖 CLK13?  如果是、如何根据 APLL10实现故障注入?  如果不是这样的话、您必须编写一个系统时钟设置函数并将 while 超时改为一个计时器超时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    可以使用于检查 PLL 锁定分析的 CPU 计时器不受此超时的影响、您可以使此超时值大于计时器超时值、以便在函数超时到期之前触发 CPU 计时器中断

    可以根据几次试验运行和多次运行所需的锁定时间来判断 CPU 计时器值

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否建议更改 SysCtl_setClock 函数以使用计时器进行 PLL 锁定、或使用计时器来测量 SysCtl_setClock 函数的执行时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和 μ、CLK13安全机制必须使用 CPU 计时器来确定 PLL 时间? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CPU 计时器可用于 PLL 锁定分析这可以捕捉 PLL 中的任何故障、无需更改功能、因为 CPU 计时器可以独立于此函数、如果 PLL 未锁定在预期时间、则会触发中断、因此、如果需要、您只需延长当前超时时间即可

    DCC 和 MCD 可在运行时使用、根据所选参考时钟检测 PLL 时钟输出的任何问题

    谢谢