This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:无法验证为 TI DRV8312EVM 电机控制套件创建的 PM 无传感器项目中的 SVGEN_MACRO 输出

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462330/tms320f28069m-unable-to-verify-svgen_macro-outputs-in-pm-sensorless-project-created-for-the-ti-drv8312evm-motor-control-kit

器件型号:TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具与软件:

大家好

我将浏览"PMSM 的无传感器 FOC"文档并实现增量构建。 我按原样使用项目文件、而不进行任何更改。 但是、在构建级别1本身时、我无法验证这些图形。 这些东西看起来像是空间矢量调制的输出、但我已经附加了一些它们实际上是什么样的。

此外、我还尝试在 ADC_VHB (1-3)节点上查看相同的波形;我找不到这些节点、因此我只接触了 th C56和 C55 (增加了一小段电路板布局布线)。 我没有得到任何连贯性。

仍然如图所示生成 PWM、在将输出连接到 TelcoMotion BLDC 电机相位(DRV_RESET = 0)时、它只是以非常激进的方式振动。

所有这些都是递增构建1级的结果。 为什么 T (a-c)波形中存在差异? "那是什么啊? 此外、非常感谢提供有关电机控制的任何其他资源的链接。

谢谢。此致
Aarav