This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:CAN 引导加载程序

Guru**** 2480935 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452404/tms320f280049c-can-bootloader

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我想使用 CAN 接口为49C 编写引导加载程序。 我还需要一个相同的示例应用代码。 您能告诉我有关如何实施的分步流程吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    有关参考实现、请参阅 flash_ex4_can_flash_kernel 和 flash_ex5_dcan_flash_kernel 示例(均位于 C2000WARE/driverlib/f28003x/examples/flash)以及 CAN 和 DCAN 主机编程器(位于 C2000WARE/utilities/flash_programmers)。

    C2000微控制器的 CAN 闪存编程 也应为您提供有用的参考。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我开始参考 boot_ex2_customBootConfig 工程、并随 EMU_BOOTDEF_LOW 和 EMU_BOOTDEF_HIGH 一起更改了 CAN 引导的 BMSP0、1、2值。 我采用 LED 闪烁代码作为应用代码。 现在我必须为其配置存储器映射。  

    您能帮我解决同样的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiftali

    您是否遇到了特定方面的问题?

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、  

    我无法确定要从引导加载程序跳转到应用程序代码的存储器映射。 需要同样的帮助。 我是否可以参考任何文档?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiftali

    要从引导加载程序转换到应用程序代码、您只需跳转到应用程序的 codestart 段(在链接器 CMD 文件中定义)。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiftali

    我还没有收到您的回复、因此我要将此主题标记为已解决。

    此致!

    Alex