This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:VSSOSC 引脚连接

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1461752/tms320f28p650sh-vssosc-pin-connect

器件型号:TMS320F28P650SH

工具与软件:

数据表说明 Δ、晶体振荡器(X1和 X2)接地引脚。 使用外部晶体时、请勿将此引脚连接到电路板接地。 相反、将其连接至外部晶体振荡器电路的接地基准。 如果未使用外部晶体、则该引脚可以连接到电路板接地。

我们使用外部晶体、但我们现在有一个问题、我们的电路板接地和外部晶体接地是同一个接地、如果连接在一起、可以吗??

我们应该如何连接 VSSOSC 引脚?该引脚是否挂起正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSSOSC 是晶体和晶体负载电容器的回路接地。  只要晶体振荡器的接地点或过孔与 VSSOSC 相对靠近、这个就没有问题。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、VSSOSC 与晶体连接、我们的电路板接地和外部晶体接地是同一个接地、可以了。  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    是的、没有问题。

    此致、

    Joseph