This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:USB 刻录、重新插入和拔下后失败。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454712/launchxl-f280025c-after-burning-replugging-and-unplugging-the-usb-fails

器件型号:LAUNCHXL-F280025C
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

你(们)好

在解决以下问题时需要帮助
1.将程序代码重新烧录到闪存后、程序可以在 USB 仍然连接的情况下运行。 按下 RST (S1)也可以正常重启。 使用 UNIFLASH 读取它、您也可以看到程序代码存在于闪存中。
2. Re -刻录程序代码,拔下并插入 USB,发现它无法运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我们发现该问题是由使用 Q 格式计算引起的。 删除 Q 格式计算的相关程序后、可以是正常程序。
    我需要帮助确定受影响的位置。 我当前使用 IQmathLib.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚伦、

    我怀疑 您有一些函数应该从 RAM 运行、但没有正确加载到 RAM 中。 请查看  "将应用程序从 RAM 迁移到闪存"主题下的 TRM 闪存一章。 本节说明了如何正确确保应用程序从闪存运行、并且解释了如何配置需要从 RAM 运行的0等待状态函数。

    此致、
    Ibukun