This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:未显示非活动部分+ CLA 文件的怪异自动完成

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1458565/codecomposer-inactive-sections-not-showing-weird-auto-complete-for-cla-files

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

我使用的是 CCS 20.0.0.12。 我已经  在 CCS 的文件关联参数中添加了"*。cla"行:"c"、以获得正确的语法突出显示和全部。

然而、我有2个问题、在处理.cla 文件时完全与编辑相关(编译的代码似乎可以)

  • 非活动预处理器段(介于#ifdef XXX 和#endif 之间、此时尚未定义 XXX)在 CLA 文件中不显示为非活动。 不像在.c 文件中
  • 结构元素的自动完成似乎不起作用。 当它们在自动完成中显示时、元素的名称是灰色并交叉的、就好像它是不适当的完成的建议一样。

在这两种情况下、汇编似乎得出了适当的结果。

有什么想法,如何解决?

提前感谢、

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    是的、在 IDE 中、*。cla 支持方面存在一些已知的不足。

    我为这些提出了一个 TT。 跟踪链接为: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12149

    感谢您的反馈。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您考虑这一点并创建 TT。

    必须说、我发现新的 CCS 非常好用。 我希望它将继续改进并帮助我进行软件开发。

    此致、

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 像我们使用 CCS Theia /20那样更新整个 IDE 框架始终具有挑战性、尽管我们已尽最大努力、但通常会出现一些问题。 我们知道这一点、并且一定会努力改进未来的工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我正在讨论"缺少功能"主题时...在监视窗口中使用旧的 CCS 管理枚举、以便枚举变量显示枚举"名称"而不是等效的 int。 如果这可以在某个时候添加到新 CCS 中、那将非常好。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们也知道这个: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12155

    我们非常感谢您提供反馈。 这有助于我们确定修订/增强路线图的优先级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这不是我要高度优先考虑的问题。

    我会优先考虑 CLA 支持以及添加第三方插件(主要是主题和语法颜色)的能力、而不是枚举手表。