This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:F28379 CC 不稳定行为

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462371/tms320f28379d-f28379-cc-erratic-behaviour

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TIDA-01606

工具与软件:

我已经运行 TIDA01606一段时间了、它一直运行正常。
最近我修改了 PWM 驱动器模块3L-->2L。 它最初运行良好。
我在使用 ADC 模块工作时、软件开始出现运行异常的情况。  
我取消了对 ADC 的改变,仍然不稳定。 PWM 波形不稳定、不像以前稳定的那样。
我已经在 TINV_HAL_toggleLED ();B2状态机任务中启用了 LED 闪烁。 现在 wone 也有不稳定行为。
过去、它均匀地每1-2秒闪烁一次。 现在它闪烁一次、然后每秒闪烁几次。 然后、我移除了 TIDA-01606交替模式  
从项目目录中删除内容。 已从 Resource Explorer 重新加载。 这仍然是相同的行为。
每当我将 PicoScope 示波器连接到主机时。 存在此行为。 控制卡上没有探头。 仅 PicoScope 示波器和 CC 由供电  
独立于主机、CC 中刷写了 TIDA-01606。 我重新循环所有内容(甚至主机)。 均匀地为 CC 和 LED 列表加电。
我在 PC 上打开 PicoScope 示波器、LED 不稳定。 如果我使用 PicoScope 示波器和 LaunchPad、则此行为不存在。 仅 CC。
我使用另一个小得多的程序来使与 TIDA-01606类似的 LED 闪烁。 没有此类行为。
任何线索原因。 它接缝到我,不知何故 F28379 CC 是部分损坏,闪存. 不过、它运行许多小工程。
非常感谢、
Erol Nikocevic
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 F28379 CC 似乎损坏、或者 MCU 的某些引脚损坏。 请更换 CC 并使用原始代码。 我假设您的电源 h/w 正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shamim、您好!

    非常感谢您的快速回复!

    我一直在使用 F28379 CC 卡和扩展坞只与我的笔记本电脑,因此没有电外部电应力,其他潜在的 ESD 是生活救济。  20年来、我在家里使用这些 TI 套件、从未出现过 ESD 故障(我认为 TI 套件和芯片有很好的 R-D ESD 保护功能)。 这就是我忽略 ESD 预防措施的原因。 然而、ESD 是我们生活的一部分((放电弧和电弧以及烧伤我们的手指、小套件和芯片难以处理)。 我仍然相信,这张卡可能有一个问题闪存,但. 当你阅读下面的失败的我的描述. 一个程序会将 PIN 变为 OK (正常)。 只要 PicoScope 示波器未激活、另一个则正常。 不过、一些基本的 ESD 保护(如下所示)仍然是必需的。

    我会采取你的建议,并使用一个新的 CC ,虽然

    非常感谢、

    Erol