This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:时钟源上缺少时钟检测(MCD)切换

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462450/tms320f280049c-missing-clock-detection-mcd-switch-over-clock-source

器件型号:TMS320F280049C

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

其中采用20 MHz 外部晶体作为时钟源。

他们希望检查 外部晶体是否突然出现故障、MCD 模块是否会 将时钟源从外部晶体切换到 INTOSC1 完全自动

从 TRM MCD 子标题中、会显示以下情况:  

  • PLL 被旁路且 OSCCLK 连接至 INTOSC1 (在 PLLSYSCLK 分频器之后)。

  OSCCLK 连接到 INTOSC1的含义是否说明硬件会自动将时钟源切换到 INTOSC1、而无需用户手动配置线路、对吧? 或者、如果 MCD 检测 到时钟故障、用户确实需要几行来执行以下操作。

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:  

    您的理解是正确的。 如果启用了 MCD 并且检测到缺少时钟、则绕过 PLL、所有系统时钟连接到 INTOSC1 完成 .  

    有关更多详细信息、请参阅   TRM 中的3.7.12时钟丢失检测

    此致!

    Matt