This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:中断时的堆栈指针

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1461199/tms320f28386d-stack-pointer-on-interrupts

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

你(们)好、

我找到 这篇 关于搭配使用 RTOS 堆栈的文章。 在中断期间更改堆栈指针以避免不可预测的堆栈溢出这一主题有什么发展吗?

此致、
Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramon:

    让我 在编译器团队中循环评论是否已针对新编译器版本实现此目标。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="558797" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1461199/tms320f28386d-stack-pointer-on-interrupts 是否有关于在中断期间更改堆栈指针以避免不可预测的堆栈溢出的问题?

    遗憾的是、尚未向编译器添加可帮助执行此步骤的功能。

    谢谢。此致、

    -George.