请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 工具与软件:
我不熟悉如何使用 F28379D 控制器、目前正在测试 DAC 输出的精度。 使用 Simulink、我将 DAC-A 和 DAC-B 设置为输出相同的值。 使用万用表和示波器进行测量时、我发现 DAC-A 输出0-3V 的精确范围。 但是、DAC-B 始终显示30mV 的正失调电压。 这种行为是否正常? 如何校准?