This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:串行端口烧录

Guru**** 2949840 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463398/tms320f2800137-serial-port-burning

器件型号:TMS320F2800137
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

专家、您好!

我们要通过串行端口将程序刻录到 DSP 的闪存中。 请问是否有这样的 TMS320F2800137演示? 如果 TMS320F2800137没有此类演示、是否有任何类似程序可用于参考?

您的

此致!

Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:


    您可以参阅位于路径中的示例"flash_kernel_ex3_sci_flash_kernel" 功能示例。
    另请参阅以下文档、了解更多详细信息。

     https://www.ti.com/lit/pdf/sprabv4

    此致、
    Rajeshwary