This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02010:PFC's 电流环路观测

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1461020/tidm-02010-pfc-s-current-loop-observations

器件型号:TIDM-02010
Thread 中讨论的其他器件:SFRA

工具与软件:

尊敬的专家:

我们正在开发受 TIDM_02010_DMPFC 设计启发的电路板。 目前、我们将使用 SFRA 工具来调整 PFC 的电流环路。 在分析函数 DCL_runDF22_C4 (DCL_runDF22_C1的 C 实现)时、我们发现了一个与变量 x1的外部修改相关的问题。

如果 x1的值在外部被修改(例如、由 PFC ISR 函数修改)、它会导致控制器系数 B1、B2、A1、A2失去相关性。 这是因为、一旦 x1在外部被改变、内部计算出的 x1和 x2值就不再影响控制器中的后续计算。

这就引出了一个问题:从外部修改 x1的目的是什么? 如果在外部修改 x1会使控制器的内部计算无效、则可能会破坏控制环路的预期功能。 了解这种设计选择背后的原因对于确保控制器按预期运行并实现所需性能至关重要。

此致、

Ankit Saxena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实现抗饱和机制、避免积分饱和。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果2P2Z 控制器的四个系数未对电流环路产生影响、那么使用这种控制器的点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以尝试使用典型的 PI 控制器。 此参考设计仅使用 TI 数字电源 SDK 中的 PFC 示例代码。