This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:CLB 设置警告-同步信号需要流水线

Guru**** 2611775 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463331/tms320f280039c-clb-setting-warning---pipelining-is-required-for-synchronous-signals

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

设置 CLB 输入时、用户在 SysConfig 上看到了此警告。

这是什么意思?

这是否意味着用户应该"检查"此输入滤波器输入0并且有一个周期延迟?

如果用户抑制它、则最坏的惩罚是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    使用同步和流水线的建议是为了防止 CLB 内可能出现亚稳态。 亚稳态极不可能、但由于未遵守这些指南、一些客户过去曾观察过亚稳态。 按照建议启用流水线和同步不会影响 CLB 功能、但与未启用同步或流水线相比、CLB 输出状态改变时会增加一些延迟。

    谢谢!

    Luke