This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:由于 GPIO 处理方法的差异而导致的电流消耗差异

Guru**** 2794665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462654/tms320f28375d-differences-in-current-consumption-due-to-differences-in-gpio-processing-methods

器件型号:TMS320F28375D

工具与软件:

尊敬的专家:

您能告诉我为什么下面两种方法有区别吗?
方法1未降低电流消耗、但方法2显著降低了电流消耗。

1:将未使用的 GPIO 引脚设置为输出、禁用内部上拉电阻、并断开外部电阻
2:将 未使用的 GPIO 引脚设置为输入、禁用内部上 拉电阻、并连接外部下拉电阻  

这两种方法都是 TRM 建议的方法、但它们之间存在差异。
此外,我找不到一个答案的原因在原来的线程。

此致、
棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRM 中的方法是避免引脚悬空(没有外部或内部上拉的输入)的优秀实践、如果在不同条件下(如温度等)悬空引脚上耦合了噪声、这可能会导致更高的电流消耗

    [报价 userid="402494" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462654/tms320f28375d-differences-in-current-consumption-due-to-differences-in-gpio-processing-methods ]1:将未使用的 GPIO 引脚设置为输出、禁用内部上拉电阻并断开外部电阻
    2:将 未使用的 GPIO 引脚设置为输入、禁用内部上 拉电阻、并连接外部下拉电阻 [/报价]

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    换句话说、方法2不太容易受到噪声的影响、对吧?
    如果没有足够的信息来回答您的问题、请告诉我。

    此致、
    棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为建议列出的两种方法都是为了避免 MCU 中的引脚悬空、以及在悬空引脚上出现噪声耦合时避免相关功耗。

    谢谢