This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:GPIO16_External 中断未工作

Guru**** 2137520 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1433424/tms320f28335-gpio16_external-interrupt-is-not-working

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

尊敬的团队:

我有 TMS320F28335、想要在 GPIO12、GPIO13和 GPIO16上配置外部中断 。

GPIO12和 GPIO13正常工作、但 GPIO16不工作。

下面是我的配置、请告诉我缺少什么配置。

此致、

Dipak

Fullscreen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
/**
* @brief: External GPIO Interrupt ISR
* @param[in]
* @param[out]
*/
__interrupt void vGpioIntr1ISR(void)
{
if(++u16Int1counter>2000)
{
GpioDataRegs.GPBTOGGLE.bit.GPIO36 = 1;
u16Int1counter= 0;
}
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
}
/**
* @brief: External GPIO Interrupt ISR
* @param[in]
* @param[out]
*/
__interrupt void vGpioIntr2ISR(void)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    请查看 c2000ware 示例: Example_2833xExternalInterrupt 以获取参考代码

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、您好!

    感谢您的答复!

    我已经回顾了这个示例并成功实现了 GPIO12和 GPIO13的中断、它们运行正常。

    但是、我会遇到 GPIO16的中断问题。 如果您能查看我之前提供的代码、并告诉我是否存在配置错误或我是否可能遗漏了内容、我将不胜感激。

    感谢您的帮助。

    此致、
    Dipak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dipak:

    配置看起来还可以、除了:QUALPRD0只用于 GPIO0-7、而使用的是 GPIO12、13和16。

     GpioCtrlRegs.GPACTRL.bit.QUALPRD0 = QUAL_PERIOD_CONFIG;

    您能用 GPIO12或 GPIO13尝试使用 XINT 吗?看看这是否适合您。
    然后、你还可以分配 GPIO16 XINT1、看看这是否对你有用

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、普拉坦:

    我很困惑、能否请告诉我 GPIO12、13和16的代码[GPIO12和13正常工作、但16不工作-我已经发送了代码、请看一下]。

    -Dipak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、普拉坦

    您能验证一下我的逻辑吗?您能给我分享同样的代码吗?

    -Dipak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dipak:

    我需要一些时间才能找到电路板并检查代码。
    请在一周结束前回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、您好!

    好的,谢谢你的答复!

    -Dipak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、您好!

    有什么更新对我来说吗?

    -迪帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、您好!

    有什么更新对我来说吗?

    -Dipak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    您能否确认是否可以解决上述问题?

    这是一段很长的时间,我仍然没有收到答案。 请尽早提供更新。

    此致、
    Dipak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、普拉坦:

    对延迟响应深表歉意。

    我很不舒服,不能更早地回复。

    我已经查看了代码、你建议可以为外部中断3至7配置 GPIO 32至63、对吗?

    但是、在我的电路板设计中、我使用了 GPIO 16来实现外部中断。 根据此设置、为实现此目的配置 GPIO 16的理想方法是什么?

    此致、
    Dipak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPIO 32到63可以配置为外部中断3到7、正确吗?

    这就是 MCU 的设计方式

    [报价 userid="512045" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1433424/tms320f28335-gpio16_external-interrupt-is-not-working/5613828 #5613828"]我使用 GPIO 16作为外部中断。

    您可以仅将 GPIO16与 XINT1-2实例配合使用

    谢谢