This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:CLA 寄存器不能从 CLA 调试器写入

Guru**** 2611805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1461253/tms320f28388s-cla-registers-cannot-be-written-from-the-cla-debugger

器件型号:TMS320F28388S

工具与软件:

您好!

我正在调试 CLA、并且发现在执行 MDEBUGSTOP 指令时无法修改寄存器。  具体来说、我已经尝试使用调试器来写入 MAR0、MAR1、MR0和 MPC 寄存器。  我是否能够修改这些内容?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    这些寄存器是只读的、因此您将无法从调试器修改它们。 您可以在 TRM 中每个寄存器字段的"类型"列中检查寄存器字段的读取/写入权限。

    此致、

    Delaney  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    这些寄存器是只读的、因此您将无法从调试器修改它们。 您可以在 TRM 中每个寄存器字段的"类型"列中检查寄存器字段的读取/写入权限。

    此致、

    Delaney  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    我希望调试器能够像处理其他 CPU 一样执行该操作。

    感谢您的评分!