This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:在 Windows 11上维护旧 TMS320Fx/TMS320LFx DSP 的项目?

Guru**** 2613025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462540/ccstudio3-maintaining-project-for-legacy-tms320fx-tms320lfx-dsps-on-windows-11

器件型号:CCSTUDIO3

工具与软件:

团队、
一些客户仍需要使用旧版 TMS320Fx/TMS320LFx TI DSP 来维护旧版项目(例如、编译、加载至目标以及通过 JTAG 进行调试)。

我已看到以下常见问题解答:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_documentation-overview.html
包括
   https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_ccs33-windows10.html
   https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_vmware.html
但是、您是否有更新?

-如何安装 CCSTUDIO3本机 Windows 11 ?
-对于虚拟机上的 CCSTUDIO3、是否建议 Windows XP Pro SP2或 Win 7在 Windows 11主机上作为来宾?
-哪些虚拟机技术和 TI JTAG 仿真器已知可协同工作、以通过 USB 或以太网 JTAG 仿真器实现目标与虚拟机的连接?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将此帖子重定向至 CCS 团队、用于进一步评论。 谢谢!

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony。  

    Dan Chen 说:
    -已知哪些虚拟机技术和 TI JTAG 仿真器可以协同工作、从而能够通过 USB 或以太网 JTAG 仿真器将目标连接到虚拟机?

    除了 VMware 之外、许多公司还使用了 VirtualBox、结果良好。  

    谢谢

    Ki