This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:PWM1的外部同步以使 TBCTR 为零

Guru**** 2613275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463107/tms320f28379d-external-synchronization-for-pwm1-to-make-tbctr-zero

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在使用基于 SCR 的整流器。 TA 意识到了这一点、我正在使用 F28379D 、它为6个 SCR 生成延迟触发脉冲。

为了实现这种 控制、我想到的想法如下:

1.生成 R 相的过零。

2.与 EPWM1同步 VR。

然后、可运行与 TBCTR 进行比较的 PI。

我要问的问题是、我在任何引脚上都找不到 EXT EPWM1 SYNC! 如果有我遗漏的东西、请告诉我。

提前感谢。

此致、

Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    通过使用此 TRM 图顶部的 EXTSYNC 信号、ePWM 可以具有外部同步源:

    为了使用这些 EXTSYC 信号、需要使用输入 XBAR 将外部信号路由到 ePWM 模块。

    例如、您需要确保外部 GPIO 被定向到输入 XBAR 的"INPUT5"以使用 EXTSYNC1。

    从较高层次看、路径可以想象为:外部源--> GPIO -->输入 XBAR --> INPUT5 --> EXTSYNC1 -->同步源至 ePWM

    希望这有助于澄清!

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议!