This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:C2000Ware 数字电源 SDK 5.03.00.00 "SPLL_3PH_DDSRF"

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463356/tms320f28388d-c2000ware-digital-power-sdk-5-03-00-00-spll_3ph_ddsrf

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我们使用该三相 SPLL 来获得频率。 我们发现设置时间需要超过10个网格周期(50Hz 网格中为200ms)。 稳定时间是我关心的一个问题。 你有什么想法吗?

我们使用的是 SDK 文档中建议的过程:

SPLL_3ph_DDSRF_INIT (AC_FREQ_Hz、
(float32_t)(1.0 / ISR1_FREQUENCY_Hz)、
(float32_t)(0.00188141f)、
(float32_t)(-0.99623717f)、
spll_3ph_1);
spll_3ph_1.LPF_coeff.b0 = 333.807f;
spll_3ph_1.LPF_coeff.b1 =-333.674f;
我们的仿真采样频率为6.4kHz。  
b0、b1的使用与上文完全相同。 我们还根据"使用 C2000 微控制器的软件锁相环设计*。pdf"尝试不同的值
例如、
const float32_t k_k1 = 0.004885f;
const float32_t k_K2 =-0.99023f;
const float32_t k_3PH_LPF_B0 = 266.6772959f;
const float32_t k_3PH_LPF_B1 =-266.656037f;
谢谢