This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:如何模拟 DSSI 示例代码?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1460820/tms320f280039c-how-to-simulate-dssi-sample-code

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

我收到了贵公司发送的 DSSI 示例代码、但不确定如何使用。 是否有任何操作手册或分步说明?
使用此示例代码需要哪个版本的 CCS 或更高版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前仅使用过 CCS v3.3、当前的 CCS v12.8.1版本与之完全不同、因此我不太熟悉相关操作。 我想问一下是否有可用的用户手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘洁宇先生、

    您收到了什么示例代码? 是否有 vst 插件?

    是指 DSS 还是 DSSI?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/training/workshop/ccsv9/dss_fundamentals_workshop.html

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ryan Ma:

    我们现在需要满足 MCRPS 标准中的 DSSI 功能要求的电源。

    e2e.ti.com/.../sci_5F00_brkdet_5F00_monitor_5F00_method-2-with-CLB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ryan Ma:

    您能否同时向我提供 C2000器件 GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘洁宇先生、

    我看、你在问 sci。 我会将该主题转发给 SCI 专家、以便他们可以进一步帮助您。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="624719" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1460820/tms320f280039c-how-to-simulate-dssi-sample-code 我已经从贵公司收到了一个 DSSI 示例代码但不确定该如何使用。 是否有任何操作手册或分步说明?
    使用此示例代码需要哪个版本的 CCS 或更高版本?[/QUOT]

    我不熟悉此特定示例代码。 但在如何使用方面、您应该能够使用 CCS v12版本或任何更高版本来加载。 如果您不熟悉该 CCS 版本、请参阅下面的 C2000ware Academy 第1部分。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEIJm0rwIeU.2P1OBWwlaA__C28X-ACADEMY__1sbHxUB__LATEST 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus Martinez:

    使用这个特定示例代码调试工程时、出现以下错误: 'launch.json' is not a valid JSON file.

    Missing debug configuration properties.如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪个 CCS 版本? 您是否使用了"import project"功能将项目源代码添加到工作区?

    我能够 在 CCS 20.0中导入项目。 我手头没有 controlCARD、但我似乎可以启动 CCS 会话。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gus Martinez:

    我还将使用 CCS 版本20.0来打开该文件、同时使用导入项目功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用"Build All"和"Build Project"函数、但无法使用调试工程功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误是由文件夹名称中的空格引起的。