This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:EVM 的引导时间(硬件引导时间+操作系统引导时间)有多长

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P659DK-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462094/tms320f28p659dk-q1-how-long-the-booting-time-hardware-booting-time-os-booting-time-of-evm

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具与软件:

您好!

我正在准备使用 TMS320F28P659DK-Q1 (F28P659DK8ZEJRQ1)。

我们的应用板 将使用4个 SPI、6个 UART、1个 USB 和多个 GPIO。

我需要估算项目中的最接近启动时间。

您是否需要测量 EVM TMDSCNCD28P65X(TMS320F28P65X controlCARD 评估模块)的引导时间(硬件引导时间+操作系统引导时间)?

该启动时间可以帮助我们估算 电路板的启动时间吗?

谢谢

Bk Hyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BK:

    满足上电和复位要求后、F28P65x 器件的启动时间在复位释放后约为1.2ms。  请参阅  下面的数据表复位时序图:

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.2ms 的引导时间是否包括 FreeRTOS 或 TI-RTOS 的引导时间?

    此致、

    Bk Hyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BK:

    不包括、这不包括 FreeRTOS 或 TI-RTOS 引导。  这仅包括每个器件初始化器件都必须经历的内部引导时间。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供操作系统引导时间、例如 EVM TMDSCNCD28P65X (TMS320F28P65X controlCARD 评估模块)?

    此致、

    Bk Hyun