This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:DCA1EVT 控制两个 epwmA sng epwmB

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462440/tms320f28069-does-dca1evt-control-both-epwma-sng-epwmb

器件型号:TMS320F28069

工具与软件:

您好、专家级、

根据 DCA1或 DCB1指令手册,可以同时控制 Epwma 和 Epwmb 吗? 应针对 Epwma 单独控制 DCA1EVT。 DCB1EVT 单独控制 Epwmb

此致

Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anka:

    客户是否询问如何将 DC 事件用作 OST/CBC 旅行? 直流事件作为直流强制信号?

    • 如果将数字比较事件用作 OST 或 CBC 跳闸、则 DC 事件将在通道 A 和通道 B 上执行 TZA 和 TZB 条件  
    • 如果使用数字比较强制事件、则 DCA 事件将强制通道 A 进入其跳闸状态、而 DCB 事件将强制通道 B 进入其跳闸状态。

    下面是一些 TRM 代码片段、它们有助于说明...

    • 将直流事件作为 OST 或 CBC 跳闸源:

    • 将直流事件视为强制信号:

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    根据说明书28069、有三个 COMP 比较器可用。 它们是否全部可用于将数字比较事件用作 EPWMA 和 EPWMB 的 OST 或 CBC 触发信号来同时阻止波。 如果可能的话、可以使用两个 COMP 比较器来处理 PWM DC 模块、然后设置为同时阻断 EPWMA 和 EPWMB 吗?

    此致

    Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anka:

    我不确定"数字"比较事件是什么意思。 如果可以、请详细说明。 通常、比较器的 COMPOUT 信号可用于任何直流事件路径(DCAH、DCAL、DCBH、DCBL)、以生成直流事件。 请参阅 TRM 章节图和说明、了解有关这方面的更多详细信息:

    此致、

    Allison