This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:如何提高 CLA 中浮点变量的精度

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463416/tms320f280039-how-to-improve-the-accuracy-of-float-variables-in-cla

器件型号:TMS320F280039

工具与软件:

尊敬的 Champs:

float32的小数位数约为6到7位。 现在、这对客户而言是不够的。  现在、客户需要更显著的小数位。

客户可以在 CPU 中使用 float64、但在 CLA 中、 这将需要更多的时间、如下面的线程所示、这将导致客户的代码无法正常运行。 客户需要缩短代码运行时间。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1248583/tms320f28388d-double-precision-floating-point-type-make-cla-code-more-large/4722268?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CLA%20AND%20float64#4722268

所以、是否可以在 CLA 中增加浮点变量的小数位? 谢谢!

此致、

Julia