This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:片上 DAC 电压为单极、单端12位。 请求建议将其设置为具有16位差分信令的0至10伏双极 DAC

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462432/tmdscncd28388d-on-chip-dac-voltage-is-unipolar-and-single-ended-with-12-bits-request-for-suggestion-to-make-it-to-bipolar-of-0-to-10-volt-dac-with-differential-signaling-with-16-bits

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D

工具与软件:

我使用的是 TMS320F28388D 的 TMDSCNCD28388D 控制卡。 我将使用该卡开发控制系统、它具有单极 DAC 接口、在单端信令中具有12位电压范围从0至3.3伏的单极性。 我正在控制伺服驱动器、它通过差动信号接受+/- 10伏的电压范围。 因此、我请求论坛建议使0至10伏双极 DAC 采用16位差动信令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    要达到想要的效果、您需要使用 OPAx197等运算放大器电路和电阻器来调节您的增益、从而达到您所需的电压范围。 请确保选择能够处理双极电源电压的轨到轨运算放大器。 您需要一个失调电压来将 DAC 中点(1.65V)转换为系统的0伏。 有一个应用手册说明了如何将单极信号转换为双极信号:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa869a/slaa869a.pdf

    此致、

    哈迪