This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:使用.sysconfig 查询有关 EMIF 设置的信息

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463835/tms320f28377d-inquiry-regarding-emif-settings-using-sysconfig

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好、尊敬的开发人员:

我将使用 TMS320F28377D 开发一个板。

我已经使用.sysconfig 工具设置了各种外设。

我已将 EMIF2设置为 SRAM 模式接口。

我只想使用地址 A0~A11中的 A0~A1。 我想将其余引脚用作 QEP。 但我不断收到错误。

如果我启用 EMIF2、是否无条件选择 A0~A11?

或者它是.sysconfig 工具中的错误吗?

专家、请帮我。

谢谢!