This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:MDIO 时钟:CSR 时钟源?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1464340/tms320f28388d-mdio-clock-csr-clock-source

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

我使用的是 F28388D 控制卡。 我有可以正常工作的以太网实现(使用 TI BIOS + NDK)、但想确定所使用的 MDIO 时钟。

阅读参考手册后、我最终在寄存器"MAC_MDIO_Address"(页#4798)的位字段"CR"中找到。

手册中提到了"CSR 时钟"、但数据表中没有了解"CSR 时钟"的来源。
它是源自 CM 时钟、源自以太网时钟...?

我的时钟配置为:
* CPU 1时钟= 200 MHz
* AUX 时钟= 125 MHz
* CM 使用 AUX 时钟
*以太网时钟=带分频器的系统时钟2 = 100 MHz

谢谢!
Markus