This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:配置为12位的 ADC 将返回16位结果

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463514/tms320f28388d-adc-configured-as-12-bits-returns-16-bits-results

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

您好!

我使用 F28388D 控制卡为我的设计配置外设。 SoC 由 ePWM 触发、因此我已经将 ePWM 连接到 ADC 输入以验证时序。 因此、我预计 ADC 结果是0或4095、+/-噪声。

不过、我得到的一些转换结果却大于65000、就好像 ADC 配置为16位一样。

我已经检查了生成的源、它在源中配置为12位、因此这似乎不是 SysConfig 问题。

(问题似乎也是在 这篇文章中发现的、尽管它没有得到解决)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    如何配置12位分辨率?  要设置分辨率、您需要根据 F2838x_adc.c 中 C2000ware 的头文件使用 AdcSetMode ()或 ADC_setMode ()函数 这些函数可确保将正确的修整加载到 ADC 修整寄存器中、并且您应在复位器件后至少调用它们一次。 通过直接写入 ADCCTL2寄存器来避免配置分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    配置完全使用 SysConfig 完成:

    生成的代码(board.c):

    void MESURE_COURANT_init(){
    	//
    	// Configures the analog-to-digital converter module prescaler.
    	//
    	ADC_setPrescaler(MESURE_COURANT_BASE, ADC_CLK_DIV_4_0);
    	//
    	// Configures the analog-to-digital converter resolution and signal mode.
    	//
    	ADC_setMode(MESURE_COURANT_BASE, ADC_RESOLUTION_12BIT, ADC_MODE_SINGLE_ENDED);
    	//
    	// Sets the timing of the end-of-conversion pulse
    	//
    	ADC_setInterruptPulseMode(MESURE_COURANT_BASE, ADC_PULSE_END_OF_ACQ_WIN);
    	//
    	// Sets the timing of early interrupt generation.
    	//
    	ADC_setInterruptCycleOffset(MESURE_COURANT_BASE, 0U);
    	//
    	// Powers up the analog-to-digital converter core.
    	//
    	ADC_enableConverter(MESURE_COURANT_BASE);
    	//
    	// Delay for 1ms to allow ADC time to power up
    	//
    	DEVICE_DELAY_US(500);
    	//
    	// SOC Configuration: Setup ADC EPWM channel and trigger settings
    	//
    	// Disables SOC burst mode.
    	//
    	ADC_disableBurstMode(MESURE_COURANT_BASE);
    	//
    	// Sets the priority mode of the SOCs.
    	//
    	ADC_setSOCPriority(MESURE_COURANT_BASE, ADC_PRI_ALL_ROUND_ROBIN);

    您可以看到、我正在"正确的方式"进行配置、生成的代码使用了您建议的函数。

    此致、

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现了问题。 很显然、这是一个愚蠢的错误...在 sysctrl 中、ADC 被设置为由错误的内核控制。 修复磁芯可解决问题。

    对此造成的不便、我深表歉意。

    此致、

    Adrien